Seul en mer !

catégories: Prysmian Ocean Racing 

09/11/2020 - 12:47 PM

Voilà 24h que les 33 marins du Vendée Globe ont pris le départ de cette course en solitaire autour du Monde. Devant eux, 70 jours de mer. En milieu de matinée, Giancarlo confiait que tout allait bien à bord de son bateau « je commence à prendre mes marques et retrouver le plaisir d’être en mer ». Le skipper italien avait passé un premier système météorologique et avançait tranquillement vers l’Est dans une zone de transition avant de toucher du vent qui lui permettra enfin de mettre cap au Sud. C’est pour cette raison que le classement de la course, n’est pas forcément représentatif de la réalité sportive.
Mais le Vendée Globe n’est pas que du sport c’est aussi une aventure humaine. « Le départ était un moment émouvant car j’ai beaucoup de gratitude envers toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce projet et notamment mes partenaires. C’est un moment particulier mais je suis persuadé que le retour n’en sera que plus intense »  expliquait Giancarlo