Faire parler les foils (enfin !)

catégories: Prysmian Ocean Racing 

15/01/2021 - 03:43 PM

A la latitude de Salvador de Bahia, une ville qui n’est évidemment pas dans lui rappeler une foule de souvenirs liés à la Transat Jacques Vabre ou à la Mini Transat, Giancarlo Pedote compose, ce vendredi, avec un vent de secteur est sud-est oscillant entre 13 et 18 nœuds. « On est au reaching et la mer est plutôt belle. L’allure est agréable et le bateau bien lancé », a commenté le skipper de Prysmian qui peut (enfin !) exploiter ses foils. « L’idée est de profiter des conditions actuelles pour recoller le plus possible sur les camarades de devant qui ont touché un peu plus de vent que moi ces derniers jours. Ce serait bien d’arriver à les raccrocher. J’espère que ça va tamponner avec le Pot-au-Noir afin que je réduise un peu l’écart avec Boris (Herrmann), Damien (Seguin) et le groupe de tête », a ajouté le navigateur italien qui pointe en ce moment à la 8e place à 183 milles du leader. Dans ce  contexte, à 3 900 milles de l’arrivée, les dés sont donc assurément loin d’être jetés et Giancarlo l’a confirmé lors d’un échange avec son équipe, même si la fatigue pèse lourd après deux mois de course, le bonhomme est physiquement en forme et le moral est relativement stable, « avec des petits hauts et des petits bas », pour reprendre ses mots. Quant à la détermination, elle, elle est intacte !