En plein dans la dorsale

catégories: Prysmian Ocean Racing 

02/11/2019 - 09:10 AM

Alors que les leaders de la flotte IMOCA de la Transat Jacques Vabre sont, ce samedi matin, à la latitude des Canaries, l’archipel espagnol qu’ils ont, par ailleurs, toujours choisi de laisser dans leur est pour en éviter les dévents, le groupe de l’ouest dans lequel on retrouve le duo Giancarlo Pedote et Anthony Marchand est, comme on s’y attendait, rentrés dans la dorsale la nuit dernière, à hauteur de Madère. La bonne nouvelle, c’est qu’il a été nettement moins ralenti que ce que l’on pouvait imaginer ces dernières heures. Ça risque, en revanche d’être un peu plus laborieux aujourd’hui, avec un vent qui va tourner un peu dans tous les sens et osciller entre 1 et 8 nœuds. Dans ce contexte, l’écart, qui est déjà important avec les sudistes, risque bien de continuer de se creuser. Rappelons qu’actuellement, la paire de Prysmian Group, qui occupe la 17e position, cumule près de 350 milles de retard sur les leaders. Il va donc falloir prendre son mal en patience ce samedi puisque ce n’est qu’à partir de cet après-midi, voire de ce soir, qu’elle et les duos qui l’entoure seront réellement tirés d’affaire, et se retrouveront dans le même système météo que leurs adversaires. Dès lors, il faudra aller vite et commencer à ajuster au mieux son point d’entrée dans le Pot-au-Noir, la fameuse zone de convergence intertropicale tant redoutée des marins qui pourrait bien totalement rebattre les cartes. Cela, le tandem Italo-français le sait bien, et s’accroche donc autant que possible.