Des séparations plus difficiles que d’autres !

catégories: Prysmian Ocean Racing 

10/11/2020 - 12:22 PM

La nuit dernière, à 3h du matin, Giancarlo PEDOTE, le skipper de Prysmian Group, a fait un changement de direction et remit cap à l’Ouest. Un décalage stratégique qui va lui permettre de toucher d’ici 24h des conditions, on l’espère, plus propices à une descente vers les Açores. Mais ce passage, ne va pas se faire sans quelques difficultés. « Le vent va fortement augmenter dans les prochaines heures avec une mer croisée. Il va falloir essayer de trouver le bon compromis entre vitesse et préservation du matériel, je suis assez confiant car pendant l’hiver nous avons fait de nombreuses navigations dans le vent fort. »   Deux jours après son départ, Giancarlo revient sur ses émotions « il y a des choses plus difficiles que d’autres à quitter ! La séparation avec ma femme, mes enfants et mes amis a été assez compliqué à vivre. C’est difficile de se dire au revoir encore plus dans le contexte sanitaire actuel. Par contre, ne plus avoir à porter le masque et l’arrivée de l’hiver, ne sont pas pour me déplaire »