Ambiance « shaker »

catégories: Prysmian Ocean Racing 

02/01/2021 - 09:19 AM

Toujours à l’ouest de la dépression qui se déplace vers le sud-est entre son groupe et celui des leaders,Giancarlo Pedote compose, depuis la nuit de jeudi à vendredi, avec des conditions difficiles, qui malmènent à la fois le bonhomme et la machine. « La progression est vraiment pénible. Le vent souffle entre 25 et 30 nœuds sur une mer dégueulasse. Le bateau tape en permanence. Je pense que c’est le moment le plus compliqué depuis le début de la course. Vivement que cette dépression s’évacue ! », a commenté le skipper du 60 pieds IMOCA aux couleurs de Prysmian Group et d’Electriciens sans frontière qui se fait balloter dans tous les sens. Un vrai shaker avec, en prime, cet air humide et glacé venu de l’Antarctique qui lui puisse aussi beaucoup d’énergie. « J’ai hâte que ça finisse. Il me tarde de retrouver des conditions plus maniables », a ajouté le Florentin a qui il reste, ce samedi matin, 900 milles à parcourir avant de déborder le fameux cap Horn. Un cap que les deux leaders devraient franchir dans les prochaines 12 heures dans des conditions dantesques avec des rafales jusqu’à 60 nœuds et des vagues supérieures à 7-8 mètres. Heureusement, le passage de la Terre de Feu, dans la nuit de lundi à mardi vraisemblablement pour Giancarlo, s’annonce moins copieux.