EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Header Madunda

La vraie puissance du développement durable

Un futur lumineux pour Madunda, avec l'aide des câbles électriques et de l'expertise de Prysmian.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Intro

La Tanzanie est sur la côte est de l'Afrique. Dans le sud de la Tanzanie, on trouve le district isolé de Ludewa, qui rencontrait autrefois de graves difficultés économiques et sociales.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Video Gallery

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Foto Citation

En 2008, le Groupe a donné 16 km de câbles électriques pour tensions moyennes. En mai 2011, il a donné 10 km de câbles supplémentaires pour connecter de nouveaux utilisateurs au réseau.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - First text right

Au sein du district, la petite communauté rurale de Madunda n'avait pas d'accès à une énergie abordable. Les écoles, les centres médicaux, les institutions publiques et les petites et moyennes entreprises ont enfin accès à l'électricité.

L'énergie pour tous

Au cours des dix dernières années, le Groupe Prysmian a offert son soutien technique et des matériaux à une association travaillant, entre autres, sur la construction d'une centrale hydroélectrique dans cette région.

Aujourd'hui, les écoles, centres médicaux, institutions publiques et entreprises de Madunda ont accès à l'électricité dont ils avaient tant besoin, une grande amélioration du niveau de vie dans la région qui a permis à ses habitants de sortir de l'économie de subsistance.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Second text right

Une initiative pour tout changer

Depuis 2006, l'ACRA (Association for Rural Cooperation in Africa and Latin America), en partenariat avec des organisations publiques, privées et locales, a entrepris un programme intégré et durable dans le but de fournir de l'énergie renouvelable à plus de neuf villages dans le district de Ludewa.

Le Groupe Prysmian a travaillé main dans la main avec l'organisation pendant tout le projet, fournissant des câbles pour le réseau de distribution d'électricité.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - A costant support

Une centrale pour le développement

 

Des comités de village formés par les communautés propriétaires de la centrale, qui se trouve au pied du mont Livingstone et sur la rivière Kisongo, se chargent de sa gestion. Elle produit actuellement jusqu'à 150 kW/heure. Tous les bénéfices générés par la vente de l'électricité ainsi produite servent à couvrir les frais de fonctionnement et de maintenance de la centrale, ce qui en fait une solution financièrement durable.

Grâce à cette énergie, les dispensaires de la région peuvent stocker les médicaments dans des réfrigérateurs, les écoles peuvent offrir des cours du soir afin d'assurer l'accès de tous à l'éducation, les moulins peuvent moudre le maïs et la farine grâce à des moteurs électriques au lieu d'utiliser du carburant et les magasins restent ouverts le soir.

en-stories-ethics-and-sustainability-madunda-project

Et plus encore...

Grâce au succès de cette centrale hydroélectrique, ce programme multi-secteur offre plus que de l'énergie : Des formations spécifiques ont été offertes aux techniciens qui s'occupent de la gestion de la production électrique et des installations pour le transport ainsi qu'aux administrateurs qui gèrent les comptes et la finance de la société d'électricité. Plusieurs formations professionnelles ont été mises en place, par exemple en charpenterie et pour l'utilisation des ordinateurs et d'internet, pour donner une impulsion aux petites et moyennes entreprises locales.

Le projet sert également à créer un environnement durable en soutenant la protection des sources d'eau et le reboisement local grâce à des activités génératrices de revenus.

Ce projet est porté concrètement par la communauté et promeut un réel développement durable. Prysmian est fier d'y avoir eu un rôle aussi important.

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediathèque

Nos publications

arrow-right arrow-right-strong Découvrir