EN - Stories - Operations - Guatapè - Header Guatapé

Sortir des sentiers battus : agir rapidement pour une solution efficace

Prysmian a répondu rapidement à une urgence à la centrale hydroélectrique de Guatapé.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Intro

Quand un accident a frappé la centrale de Guatapé, le plus grand barrage de production d'électricité de Colombie, la rapidité et le travail d'équipe entre Prysmian et notre partenaire ont permis d'éviter le pire.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video Guatapè

EN - Stories - Operations - Guatapè - Prysmian Mexico suggested that EPM

Prysmian Mexique a emprunté 30 km de câbles CLPE 230 kV 1200 mm² appartenant à la CFE mais non encore utilisés et les a livrés à son client EPM.

EN - Stories - Operations - Guatapé - Designed and built in the 1960s

La centrale Guatapé, propriété de notre client Empresas Públicas de Medellín (EPM), a été conçue et construite dans les années 1960 et peut produire jusqu'à 560 MW grâce à ses 8 turbines Pelton produisant 70 MW chacune. C'est un atout de poids pour la production d'énergie en Colombie.

Incendie dans la centrale

La centrale a déclaré un « état d'urgence » en février 2016 quand un problème technique a entraîné un incendie dans la centrale (400 m sous terre) et des dommages importants aux quatre circuits de câbles électriques à huile fluide qui transmettent l'électricité générée par la centrale à l’extérieur.

EN - Stories - Operations - Guatapè - We understood the severity of situation

Nous avons saisi la gravité de la situation et nous avons aidé EPM à résoudre le problème le plus vite possible.

Agir rapidement pour un impact minimal

Trouver assez de câbles de 230 kV pour quatre circuits en urgence n'est pas une mince affaire, mais grâce à notre important portefeuille de client, nous avons rapidement identifié une société électrique publique mexicaine, CFE.

CFE a généreusement accepté de nous donner les câbles, ce qui nous a aidés à répondre rapidement à la crise

EN - Stories - Operations - Guatapè - An epic journey from source to installation

Une aventure de l'envoi à l'installation

Les moyens de transport habituels n'étaient pas assez rapides pour la situation. EPM est sorti des sentiers battus. Les câbles, les accessoires et les outils assortis ont été chargés dans deux avions ukrainiens Antonov 124-100, construits en Russie. Huit allers et retours ont été nécessaires pour tout livrer à l'aéroport José María Córdova, en Colombie, avant transport à Guatapé.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video - Guatape hydroelectric plant repair progresses

EN - Stories - Operations - Guatapè - Delivering results, ahead of schedule

Des résultats en avance sur les prévisions

En plus des 100 membres du personnel d'EPM, une équipe de 15 spécialistes de Prysmian a travaillé sans relâche et fini le projet avec un mois d'avance, en juin 2016. Une réussite exceptionnelle.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Quote - Jaouad Ben-Hamman

« C'était un grand honneur pour Prysmian de jouer un rôle crucial dans un projet de cette ampleur, de tirer parti de la fraternité entre deux pays et de renforcer les liens entre le Mexique et la Colombie. »

Jaouad Ben-Hamman

Directeur commercial de Prysmian Mexique

EN - Stories - Operations - Guatapè - Project facts

 

/ Projets réalisés:

 

  • 57 bobines de câble électrique 230 kV, soit 30 km, trouvées en un temps record
  • Deux avions pour une livraison aussi rapide que possible
  • Un projet terminé un mois à l'avance
  • Le gouvernement de Colombie a assisté à la reprise des activités de la centrale

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediathèque

Nos publications

arrow-right arrow-right-strong Découvrir