EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Header

Au sein du nouveau siège « smart working » de Prysmian

Nous soutenons la révolution du smart working et le développement durable dans un bâtiment unique, notre nouveau siège à Bicocca, Milan.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Intro Text

Comme nos câbles, nos nouveaux bureaux repoussent des limites.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Text and Gallery

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Vertical Image

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Horizzontal image

Un bâtiment LEED platine

Le système de certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est la principale référence en ce qui concerne les bâtiments à haute qualité environnementale.Il évalue tous les aspects de la construction des structures en fonction de leur durabilité environnementale. Notre bâtiment a été conçu spécifiquement pour obtenir la certification LEED platine, grâce à sa contribution à la réduction des émissions de CO2 et à la qualité des matériaux utilisés lors de la phase de construction.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Horizzontal only text

Une nouvelle manière de travailler, plus collaborative.

En plus d'utiliser intelligemment les ressources naturelles et l'architecture à bon rendement énergétique pour créer un environnement de travail confortable, il facilite un meilleur travail et un esprit communautaire grâce à son réseau de salles de réunion bien réfléchi, ses bureaux décloisonnés et ses espaces de socialisation.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text

Tout est conçu pour encourager la flexibilité et la productivité et répondre directement aux besoins du travail tels que le travail d'équipe et à distance, il propose des espaces dédiés aux travaux réclamant une concentration importante ou d'autres aux rencontres informelles.

Nous passerons moins de temps sur des bureaux traditionnels. À la place, des postes de travail personnels ont été conçus pour faciliter le mouvement et l'interaction entre les collègues et avec les clients, un principe fondamental de notre projet.

Avec des salles de réunion de tailles variables, des espaces pour téléphoner et des espaces informels, tous équipés à la pointe de la technologie, nous aurons la possibilité d'utiliser les espaces les plus adaptés à nous besoins, ce qui encouragera la productivité et l'innovation ainsi que l'efficacité de notre travail.

À l'appui de cette installation, nous avons créé Prysmart, un système de communication multicanaux qui nous permettra de partager les informations importantes de notre siège grâce à des réseaux sociaux et lettres d'information.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 1

/  Les chiffres du nouveau siège :

14000

650

postes de travail en open-space

100

salles de réunion

180

places dans le nouvel auditorium

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Quote Pirondini

« Le changement et l'amélioration vont de pair. »

Array

Andrea Pirondini

Directeur général

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text 2

Nous révolutionnons les méthodes de travail et quand les gens viennent travailler.

Dans le cadre de notre initiative smart-working, nous permettons aux employés de travailler au bureau uniquement si nécessaire, de décider quand ils arrivent et quand ils partent, en fonction des besoins liés à leur fonction.

HQ

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 2

/  Les chiffres de développement durable du siège

2

serres

1

station de vélo-partage

10

stations de charge de voitures électriques

20

centres de tri des déchets/ 0 poubelles

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Long text 2

Réduire notre impact sur l'environnement

Cette transformation numérique nous aide également à éliminer la consommation de papier dans nos bureaux. Notre ambitieuse politique « no paper », en plus de nous encourager à trouver des manières nouvelles et efficaces de travailler, a d'importantes implications environnementales.

Et ce n'est pas la seule manière dont nous réduisons notre consommation d'énergie. Nous utilisons au maximum les ressources naturelles disponibles à notre siège.

85 % de l'espace est éclairé à la lumière naturelle grâce à nos toits à double pente et nos bâtiments semblables à des serres. L'éclairage artificiel est garanti par des ampoules LED à détecteurs de mouvements. Elles permettent une économie d'énergie de 80 % par rapport aux ampoules normales en utilisant uniquement l'éclairage nécessaire. Une grande partie de l'ombre provient de nos arbres à feuilles caduques.

En été, un système d'ouverture mécanique des toits permettra de rafraichir naturellement le bâtiment et de réduire l'utilisation de l'air conditionné. Les pentes de toit tournées vers le sud sont dotées de persiennes repositionnables contrôlées par un capteur de lumière afin de limiter l'exposition lumineuse directe.

Dans les espaces communs, comme dans la cafeteria, nous encourageons le recyclage afin de limiter la production de déchets.

Nous nous intéressons même aux moyens de transport vers le travail en offrant des tickets de transport en commun annuels pour les personnes renonçant à leur place de parking. Cette option a du succès et peu de nos employés viennent encore au travail en voiture, la plupart utilisent des options plus durables.

Les piliers de notre siège :

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - BoxOut

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Highlight

 

Grâce à un dialogue continu entre l'architecture et les méthodes de travail les plus modernes, nous continuons à développer et améliorer notre manière d'utiliser nos bureaux à l'appui d'une croissance fiable et en maintenant Prysmian à l'avant-garde de l'innovation.

EN - Stories - Operations - Inside Prysmian’s new ‘smart-working’ HQ - Headquarter Numbers 3

/  Prysmian et l'énergie, en chiffres

3,700

de panneaux photovoltaïques

390mille

de câbles électriques

230mille

m de câbles de transmission de données

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Mediathèque

Nos publications

arrow-right arrow-right-strong Découvrir