Transmission

CONNECTER LE MONDE POUR PILOTER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Relier les innovations d’aujourd’hui aux capacités énergétiques de demain.

La capacité de production d’énergie renouvelable devrait être multipliée par quatre d’ici 2030, ce qui montre clairement que le monde est engagé sur une trajectoire à sens unique vers la décarbonisation et la transition énergétique.

Dans ce contexte évolutif, Prysmian a un rôle crucial à jouer : le Groupe s’est positionné à l’avant-garde de l’innovation et de ladaptation aux nouvelles tendances du marché qui façonnent l’industrie du câble, en mettant l’accent sur la production d’énergie renouvelable. Non seulement le groupe permet la transmission d’énergie renouvelable, mais il améliore également la rentabilité et la durabilité grâce à de nouvelles solutions de câblage. Ces solutions constituent en fait la pierre angulaire des réseaux électriques nouvelle génération, ouvrant ainsi la voie à un écosystème énergétique plus efficace, plus interconnecté et plus respectueux de l’environnement.

Connect, to lead.

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les gouvernements et les entreprises du monde entier se sont fixé des objectifs ambitieux de réduction à zéro émission nette de carbone afin de réaliser la transition des combustibles fossiles vers les sources d’énergie renouvelables, réduisant ainsi la menace pressante du changement climatique et ses consquences imprévisibles.

 Cette transition nécessite un réseau énergétique efficace, intelligent et robuste pour relever les défis spécifiques de la gestion de ces sources d’énergie discontinues. Les interconnexions sont un élément de plus en plus important dans le domaine des réseaux électriques, car elles permettent de relier des pays, voire des continents, afin de faciliter l’acheminement d’une énergie propre et abordable sur de longues distances. Elles constituent un élément clé de la transition énergétique : elles soutiennent la mise en œuvre d’un système de transport d’électricité plus vaste, plus intégré, plus efficace et plus durable. Les interconnexions sous-marines fournies par Prysmian le sont à partir de nouveaux matériaux plus légers et peuvent aller à des niveaux sous-marins jamais atteints jusqu’à présent. Nos interconnexions souterraines à haute tension permettent d’acheminer plus efficacement l’électricité sur de longues distances, du lieu de production de l’énergie (comme les parcs éoliens en mer) jusqu’au lieu de consommation.

UN LEADER EN MATIÈRE D’INNOVATION

Prysmian est leader en matière d’innovation dans le domaine des systèmes de câbles sous-marins et souterrains à haute tension. Pour la transmission d’énergie souterraine, nous avons conçu de nouveaux systèmes de câbles HVDC ±525 kV, dotés d’une isolation P-Laser et XLPE, d’une capacité de tension plus élevée et de grandes sections de conducteur afin de fournir des solutions techniques optimales pour une transmission d’énergie plus efficace, plus fiable et plus écologique sur de longues distances.

En outre, nos laboratoires de recherche et développement ont créé un câble sous-marin doté d’une nouvelle armure synthétique qui peut être jusqu’à 50 % plus légère que les autres, ce qui permet à Prysmian de réaliser des installations ultra-profondes ou jusqu’à 3 000 mètres dans des écosystèmes marins, ce qui était jusqu’à présent considéré comme impossible.

GESTION DE PROJETS ET APPLICATIONS

Dépasser les limites des projets câbliers

Notre approche solide et efficace de la gestion de projet est sans égal, nous tirons le maximum des capacités et des compétences de notre personnel qualifié, des riches capacités de production et des équipements d’installation du Groupe. Nous offrons des projets clé en main pour la construction des connexions électriques souterraines et sous-marines pour les interconnexions à haute tension et les parcs éoliens maritimes. Des eaux peu profondes jusqu’à des profondeurs de 3 000 mètres, notre flotte de navires câbliers - Leonard da Vinci, Barbarossa, Cable Enterprise, Ulisse, Jules Verne et Monna Lisa (dont l’exploitation commerciale est prévue pour début 2025) - nous permet d’installer des câbles sous-marins dans le monde entier. Nous offrons à la fois la longue expérience nécessaire dans ce secteur et les solutions d’avant-garde pour réaliser les connexions sous-marines demandées par nos clients.

PROJETS DE TRANSMISSION HAUTE TENSION ET SOUS-MARINE MARQUANTS

À propos des business units
Interconnexions

Interconnexions sous-marines

Interconnexions sous-marines
Interconnexions terrestres

Interconnexions terrestres

Interconnexions terrestres
Parcs éoliens offshore

Parcs éoliens offshore

Parcs éoliens offshore
Capacités d’installation

Capacités d’installation

Capacités d’installation
Télécommunications sous-marines

Télécommunications sous-marines

Télécommunications sous-marines
Composants de réseau

Composants de réseau

Composants de réseau
Énergie terrestre

Énergie terrestre

Énergie terrestre
Surveillance des réseaux

Surveillance des réseaux

Surveillance des réseaux