FR - Description projet

Electriciens sans frontières est intervenu au Mali dans le cadre de l’électrification d’un centre de santé et la mise en place d’un réseau d’eau dans les villages isolés. Pour le projet, l’association a mis en place un système d’énergie solaire ainsi qu’un système de pompage afin d’améliorer les conditions d’accès aux soins et de prise en charge des patients dans le centre de santé. Ce projet a contribué à l’amélioration des conditions de vie des 4000 habitants de la zone.

FR - image 2 Projet Saboucire

FR - Image1 Projet Saboucire